Operator TriggerIn

運算子庫:硬體平台

「TriggerIn」運算子提供存取 microEnable 數位輸入的介面。 透過參數Pin_ID,可選取數位輸入。

有關數位輸入與接腳連接器的對應關係,請參閱影像擷取卡的硬體手冊。

適用於硬體平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O,訊號輸出

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic 無號數
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

Pin_ID
Type 靜態參數
Default 0
Range [0, 7]

此參數用於指定要使用的數位輸入。 同一組輸入可由多位操作員使用。

Examples of Use

以下範例展示了運算子 TriggerIn 的使用方式: